This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:请咨询 LM5026参考设计

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11478, LM5026EVAL, LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842346/lm5026-inquire-lm5026-reference-design

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:PMP11478

您好、先生、

您能否分享50W 适配器参考设计以供我们参考?

谢谢你。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    您可以参考 额定功率为100W 的 LM5026EVAL 设计和 额定功率为30W 的 PMP11478。
    这些设计位于 LM5026网页上
    https://www.ti.com/product/LM5026。

    您可以将 这些设计用作满足50W 要求的起点。
    遗憾的是、我们没有50W 参考设计 可用。

    此致

    John