This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:用于+270V 电源的窗口比较器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1431, TL1431M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839918/tl1431-window-comparator-with-for-a-270v-supply

器件型号:TL1431

您好!

我想使用 TL1431作为窗口比较器、如 图34所示。  TL1431、TL1431M  SLVS062N 数据表的电压监视器。  

主要问题是我应该监控的电压。 它是一个+270Vdc。 请提出任何建议?

此致、

Ciro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciro:

    我可以使用 TL1431为您提供此解决方案方面的帮助。

    您能帮我更好地了解您的系统吗?

    您是否只有可使用的270VDC 电源轨?

    所需的输出电压是多少?

    所需的窗口是什么?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    当然、我可以更好地描述该系统。

    我有一个+270Vdc 电源、我需要固定两个阈值、以便分别检测过压(+365V)和欠压(+220V)情况。

    我已经使用了 TL1431、如下图所示:

       

    当+28VLOGIC 电源大于17.65V 时、光电耦合器打开、+28VLOGIC_MON 信号处于 HLL (3.3V)

    我想对具有两个阈值的+270V 电源轨使用相同的方法、如上所述。

    -圆周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciro:

    如果您需要 TL1431在更高的电压下工作、则需要降压。 当输出为逻辑高电平时、TL1431的阴极无法在比较器模式下处理270V。 您可以使用第二个 TL1431为阴极创建一个到26V 的降压电压。

    -Marcoo。