This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:如何生成输入电压-15V 至输出电压-6.8V

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM2588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835857/tps55340-how-to-generate-input-voltage-15v-to-output-voltage-6-8v

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM2588

尊敬的所有人:

我们目前正在寻找 LT3436的替代产品。

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3436fa.pdf

但是、我们的客户使用该器件生成-15V 的输入电压至6.8V 的输出电压。

我想回答以下问题

1.您认为它是如何产生的? 如果你有任何材料,我很高兴你能告诉我。

2.我目前正在考虑将 TPS55340用作替代产品。

此器件能否从-15V 输入电压生成-6.8V 的输出电压?

(如果可以生成、请告诉我当时的输出电流范围。)

此外、如果您知道可以创建的其他器件、请告诉我。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    您确定他们使用 LT3436从-15V 的负输入电压中获得-6.8V 的负输出电压吗? 您知道输出电流范围吗?

    不幸的是,我现在不知道。 我需要一些时间来解决它。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢你的答复。

    是的。我确定。

    输出电流可能高达3A。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    希望此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snva743/snva743.pdf 能为您提供帮助。 负输入电压可能会产生负输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您的回复和应用手册。

    我想提出以下问题。

    在您所教的应用手册中、是否可以更改 LM2588周围组件的常数并在以下电路中的电路中运行?
    输入电压:-15V
    输出电压:-6.8V
    输出电流:3A (最大值)

    TPS55340是一款反相 SEPIC 和升压稳压器。 即使对于 TPS55430、也可以使用此应用程序的内容吗?
    客户询问 TPS55340是否可以从输入负电压生成输出负电压。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    对于作为反相 SEPIC 稳压器的 TPS55340、3A 输出电流过高、因为 TPS55340的电流限制为5A。

    以下是另一个选项: http://www.ti.com/tool/PMP9624

    通过将 TPS55340配置为负输入降压稳压器、它可以输出-6.8V 3A。