This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:有关 CHG 和 DSG 的问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842120/bq76940-questions-about-chg-and-dsg

器件型号:BQ76940

你好、

我有一些关于充电和放电的问题;

这里是我的测试设置;我使用9x 220欧姆电阻器与36V 电源并联来模拟9S 锂离子电池。 未连接负载。  

(1)在此设置中、CHG/DSG FET 的预期 Vgs 是多少、它是12V?

在清除所有 SYS_STAT 故障且 CHG/DSG 位设置为1的情况下、Q8 (DSG FET)上的 Vgs = 7.07V。 另一方面、我在 Q9 (CHG FET)上得到 Vgs = 0.73。 为了提供更多信息、我在 Q6 =-2.70V;Vr35 = 0.77V;Vr37 = 0.60、Vr42 =-0.73V 上测量了 Vgs。

(2) H2和 H4用于连接负载或充电器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    1.如果  REGSRC 足够高、可进行稳压、则 VFETON (DSG 或 CHG 为高电平时) www.ti.com/.../electrical-characteristics-slusbk25983 - 1) V。  由于 REGSRC 的正常电路是以 VC5X 为基准的源极跟随器、因此在上面绘制的电路中、VC5X 可能是~ 12V (3节电池、1/3的电源)。  源跟随器输出大约为低于 VGSth、可能低于2或3V。  如果源极中包含一个二极管、例如 EVM、则可能会将另一个0.7至1V 的电压降至 REGSRC。  因此、REGSRC 可能为8-9V。  7V DSG 高电平似乎正常。 CHG 看起来很低。  如果 CHG 处于类似的7V、则 Q6应导通。  R35的压降应该很小、D17可能是0.7V、所以 Q9 Vgs 应该是大约6V。  看看您的电压、VR35在1k 上为0.77V、因此为0.77mA。  我们可能预计通过 R42的电流约为10uA。  R37上有二极管 D17、因此有正向二极管压降。  VGSQ9应为 VR42 为0.73、这看起来像是二极管压降。   检查是否安装了 D18、以限制电压并使 CHG 引脚短路、从而将其下拉至 Q6的 VGSth。

    2.是的、负载或充电器相对于 H2连接在 H4上。  我忘记了 BATT+有时位于图的底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D18确实是向后安装的、感谢您这么做。 很抱歉这个粗心大意的错误、SMD 中的细节有时可能很棘手。 我将在明天重新焊接并向您提供更新。

    其他一些问题;
    (1)使用电子负载时、您通常使用什么电流消耗进行测试?

    (2)如何感应短路/过流以测试 OCD/SCD 故障和保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    具体取决于您要执行的操作和感应电阻器值。  EVM 具有一个1m Ω 的感应电阻器、最小 OCD 阈值为8mV、最小 SCD 阈值为22mV。  分别为8A 和22A、容差为。  因此、您需要一个功能强大的电源和负载来测试跳闸。   
    SCD 延迟很短、您有时可以从电源滤波电容器跳闸、但结果会有所不同。  另外请记住、有2种类型的短路事件、一种是电压变化不大但超过阈值的阈值交叉、该器件提供保护。  另一种情况是电池提供的全电流会使电压崩溃、而导通保护则具有电感响应。   如果您只是想查看库仑计数器中的电流、几安培通常是可以的。

    2. OCD 可以使用电子负载进行测试。  在300W 负载能力范围内、36V 的8A 设置为288W。  如果 SCD 发生短路、则可以使用电子负载对其进行测试、有些人认为电源超出其能力范围、不会"短路"。   您可以使用电阻器进行测试。  有人使用电线、如果出于某种原因不进行保护、最好使用直插式保险丝。  保护速度通常如此快、保险丝不会发热或开路。  请记住、可能会发生电弧、连接可能会粘在一起或焊接在一起、因此请采取适当的预防措施。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确重新焊接 D18、现在 CHG 和 DSG Vgs 分别读数为8.4V 和8.7V。 非常感谢!