This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LED 条

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024, TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839964/lp5024-led-strip

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件: TLC5947

大家好,我可以用 LP5024或 TLC5947驱动 LED 条吗?


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

        这主要取决于 一个条中有多少个 LED。 请注意、LP5024的最大输出电压为6V、TLC5947的最大电压为30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles,感谢您的回答,大约有60个 RGB LED 逐条(每种颜色为0.35安培),我必须使用 MOSFET 来调节此电流,或者为此目的有其他 LED 控制器? 我的目标是构建一个具有24个通道的 LED 条带控制器、例如参考 WS24LU3A、但具有其他功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

        每个通道中有多少个串联 LED? 每个 LED 的 VF 会怎样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    每个通道中有60个 LED

    红色1.8V (最小值)- 2.4 (最大值)的 VF

    绿色2.8V (最小值)- 3.6V (最大值)时的 Vf

    蓝色2.8V (最小值)- 3.6V (最大值)的 VF

     

    芯片 SDM 5050 RGB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

        很抱歉耽误你的时间。 我从 上周的星期五开始就不在办公室了。  遗憾   的是、应用中的红色 LED 的 VLED 最小电压应为(2.4*60+膝点电压)、绿色和蓝色 LED 的最小电压应为(3.6*60+膝点电压)、这都超出了 LP5024 (6V)和 TLC5947 (30V)的最大 LED 电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

        还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、感谢您抽出宝贵的时间、看到 IC 无法驱动电流、我将在每个输出中放置一个 MOSFET、在我进行测试时、我会告诉您、我会附加原理图

       

    e2e.ti.com/.../SalidasMosfet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

        好的。