This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:4.8V 至4V 转换器不稳定

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842298/tps54331-4-8v-to-4v-converter-not-stable

器件型号:TPS54331

大家好、我的客户根据 webench 仿真设计了一个电路、如下所示:

但输出将不稳定。

黄色- BOOT、紫色- pH、绿色- Vout。

看起来 Vout 在逐渐增大、然后在 Vout=4V 时、占空比为100%、然后(BOOT-PH)电压降低、高侧 FET 关闭、Vout 降低。

我们是否有任何方法可以在4.8V 至4V 转换器中保持其稳定?

如果 TPS54331无法满足要求、我们是否还有其他器件可以满足要求? 输入电压范围应大于24V。