This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:对 PMP4369设计有疑问

Guru**** 2770525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840318/tps54340-doubt-about-pmp4369-design

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: TPS54260

大家好、团队、

对于 PMP4369设计、我已检查启用/禁用电路块的运行情况:  

从理论上讲、当输出电压大于13V 时、该电路应禁用器件、但由于 Vout 为负电压、因此我不太确定电路是否正常工作。 我已启动仿真、对于负输出电压、使能引脚也会看到负电压、因此器件将被禁用。 也许我提出了错误的推理。

我需要有关此电路运行的更多详细信息。 提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我已经检查 了 TPS54340 数据表和 EN 引脚最小电压为-0.3V、因此负电压不适合这个输入引脚。

    根据您的原理图、EN 引脚上的电压将为负、因为 Vout 为负。 我认为这个块是针对具有正输出电压的降压转换器而设计的。 在这种情况下、电路应如下所示:

    在本例中、我了解电路的工作原理、但如果您将降压转换器用作逆变器、则建议的电路无法正常工作。

    期待收到您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我建议您阅读此应用手册以了解反相降压/升压拓扑的 Lavel 换档控制、

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva540/slva540.pdf

    如果您认为我的回答已回答您的问题、请关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我看不到电平转换电路有任何问题。  启动时、TPS54340的输入电压为12V、以系统接地为基准。 因此、EN 引脚遵循 TPS54340数据表中列出的相同电气特性。 引脚上的最大导通(逻辑高电平)电压必须大于1.3V。 当反相降压/升压转换器的输出调节至–12V 时,TPS54260的“接地”基准将变为–12V。如果未添加电平转换电路来将 EN 信号参考至–12V, 然后、EN 引脚将看到1.3V + 12V = 13.3V 的总电势。该电势超过8.4V 的绝对最大额定值、这很容易损坏器件。  为了防止 EN 引脚因过压而受损、电平转换电路将输出电压为–12V + 1.3V =–10.7V 或更高、以启用 TPS54340。

    因此、EN 引脚在启动或调节期间不会看到负电压。 要更好地了解电平转换电路的操作、请阅读以下 TI 应用手册:

     http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    .http://www.ti.com/lit/an/slva478b/slva478b.pdf

     http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva540/slva540.pdf

    希望这对您有所帮助

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    现在很清楚。 非常感谢您提供的信息和您的友好回应。 祝你度过美好的一天!