This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:无输出电压和振荡频率误差

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840537/tps40200-no-vout-and-oscillation-frequency-error

器件型号:TPS40200

您好、E2E、

请告诉我该器件的相关信息。
一天、使用的 TPS40200终端设备在正常运行期间已损坏。 两年前、我们的客户曾对该终端设备进行了藐视。

SS 引脚电压上升至超过8V、达到约13V。
我找到了折页帖子。
e2e.ti.com/.../2428176
我认为这篇文章的内容与我们的案例类似。

问题;
 以前 的帖子是否已解决?
 - TPS40200具有用于 SS 引脚的电压钳位电路。 TI 是否知道 SS 引脚电压上升到13V 以上的原因?
 - Vsst 内部稳压器是否损坏? 什么是原因?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    您的应用中的输入电压范围是多少? 什么是输出电压和负载电流?  

    您能否上传 TPS40200的电路部分进行检查?

    如果 TPS40200损坏或输出未稳压、请尝试联系 TI 当地经销商以请求故障分析。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    VIN = 24V

    Vout = 12V

    Iout = 2A_max

    我们无法按照我们的政策上传电路、因为它是客户信息。 如果您告诉我您的电子邮件、我可以将电路原理图发送给您。

    您能回答上述问题吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    请通过电子邮件将信息发送给我:andy.chen@ti.com。 让我们离线讨论它、我将让产品工程师参与其中。

    我将关闭此主题。

    B R

    Andy