This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:超低 IQ

Guru**** 2528440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840724/tps25982-ultra-low-iq

器件型号:TPS25982

尊敬的团队:

我的客户正在处理一个应用、在此类应用中、他需要电源开关长时间连接到电池(例如在货架上等待10年)、并且在此期间需要具有超低的 IQ。

电池电压为4-10V、最高10A。

他还有一个机械开关、可用于在产品激活时打开系统。

因此,我们有以下问题:

  • 如果我们有一个可以断开接地的开关,它是否有助于降低器件的总 Iq?
    我们是否允许电子保险丝保持此状态?
  • 关断电流和 Quisenct 电流之间有何差异?
  • 在产品货架期内如何实现最低功耗的任何建议?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您的联系。

    关断电流是器件在关断状态下消耗的电流、其中静态电流是运行/使能状态下的电流。 哪一项对于该应用很重要? 目标值是什么?

    一种选择是将器件配置为 TI-design http://www.ti.com/lit/ug/tiduac7a/tiduac7a.pdf 中介绍的运输模式 

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    有任何更新或问题?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我要关闭此主题。 如果您有任何疑问、请随时重新打开。

    BR、Rakesh