This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:TPS2546-Q1支持列表问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840778/tps2546-q1-tps2546-q1-support-list-issue

器件型号:TPS2546-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549TPS2546

您好!

在哪里可以下载 iPhone 的 TPS2546和 TPS2549 SUUPOT 列表?

2.IS TPS2546和 TPS2549。充电和数据传输携手并进?CarPlay 函数

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请 向我发送您的电子邮件地址,我们可以向您发送测试列表。  

    tps2546和 tps2549都支持数据可以充电、它们支持 CarPlay 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请 请经常发送至 eric.cai@wpi-group.com,Thanks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我收到了 TPS2549列表、您能给我发送 TPS2546列表吗?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有 tps2546列表、因为这是一个非常旧的器件。  我们不建议客户在其新设计中选择此旧器件。 谢谢!