This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 I2C 问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840961/tps23861-tps23861-i2c-issue

器件型号:TPS23861

您好、专家:

    附件是我们的原理图, 我们对8端口 PSE 使用了两个 TPS23861,两个 TPS23861 I2C 地址分别为0x20和0 x28。 但是、当我们读取寄存 器时、所有的值都是0xFF、然后我们进行轮询、发现只读取 I2C 地址0 x00寄存器。  

请帮助您检查是否存在该问题。  欢迎提出任何建议。

e2e.ti.com/.../TPS23861_5F00_POE_2B00_2.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、昂东,

    首先、我想隔离硬件和软件问题。 请执行以下操作以帮助我进行分析。

    1. 在系统上电期间向我发送一个波形、包括 VPWR (48V)、VDD (VCC_3V3)和 RESET (PSE 复位)。
    2. 在没有任何主机控制的情况下、上电后将 PD 连接到 PSE 端口、然后查看是否可以打开 PD。  

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱、

    感谢您的回复。

    由于示波器只有两个通道、我们捕获了两个通道、第一个通道是 VPWR 和 VDD、第二个通道始终为 Resetn。 图片位于附件中。

    2. PD 电源正常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的昂东:

    看起来不符合上电顺序。 在 Vpwr 达到 UVLO (最大28V)之前、RESET 引脚应保持低电平。 请让您的客户查看此 应用手册 并修改硬件。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny,

    感谢您的支持。

    我将要求客户根据 "TPS23861加电 注意事项"修改硬件。

    此致