This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:连接 TL431ACDBVR PIN2、(SOT-23-5)

Guru**** 2429860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841913/tl431-connection-of-tl431acdbvr-pin2-sot-23-5

器件型号:TL431

在数据表中、 TL431ACDBVR (SOT-23-5) PIN2描述了引脚2连接到基板、必须连接到阳极或保持开路。

我的问题是为什么 PIN2需要连接到阳极? 热损耗? 为什么它可以保持打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我们之所以指定该值、是因为引脚2如其所述连接到基板、必须连接到电路的最大负电位、在本例 中、这是阳极或开路条件。 与同一封装上的引脚1不同、该引脚不是真正的 NC (无连接)、需要以这种方式处理。 真正的 NC 可以保持开路或连接到平面、但引脚2、请遵循基板要求。

    谢谢、
    Abhinav。