This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:电感器选择

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM5160, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842116/lm25180-inductor-selection

器件型号:LM25180
主题中讨论的其他器件: LM5160SN6501

请在以下位置提供支持:

对于 LM25180反激式转换器、我们需要选择一个与器件配合使用并满足以下要求的变压器(或耦合电感器):

1) 1)输入电压:5V、输出电压:5V、最大电流:100mA

2) 2)符合 AEC-Q200标准(至少-40C 至 +125C)

3) 3)隔离电压至少为2kV

4)最好是小尺寸

LM25180数据表中推荐的变压器均不符合这些要求。 您能为我们的应用推荐器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Lmag > 10uH 的单位匝数比变压器可以工作。 一个选项是耦合电感器、例如 Coilcraft LPHR8045-223 (已在 LM5160 Fly-Buck 的参考设计中使用)或 LPD5030V-103。 这两个电压的额定值均为1.5kV。 但是、您需要咨询  变压器供应商、以了解是否可以实现完全2kV 隔离。 Q 级鉴定也是可行的、但可能取决于  数量等

    查看应用手册 snva805、了解有关变压器设计的详细信息。 此外、请使用可从产品文件夹下载的 LM25180快速入门文件。

    请注意、作为替代方案、假设输入电压是固定的、您还可以考虑在此应用中使用 SN6501推挽式转换器。

    此致、

    Tim