主题中讨论的其他器件: BUF16821
尊敬的先生。
我的客户正在考虑为其系统应用 BUF16821-Q1。
我想确认以下几点。
我假设 VCOM1/2用于共模电压。 OUT1-16将会
像素驱动器。 我想知道我的理解是正确的吗?
2.根据数据表、VCOM1/2电流是在100mA 上定义的
拉电流/灌电流。 考虑到、这是否意味着这两个通道的最大电流
OUT1-16下的结温全部打开?
OUT1-16电流是在10mA 拉电流/灌电流上定义的。 它是否意味着最大值
考虑 VCOM1/2下的结温是否全部导通时、所有16通道的电流?
4.数据表将"持续输出电流"定义为30mA。
此定义(30mA)的含义是什么?
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai