This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:COM1/2 &放大器;OUT1-16电流定义

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1, BUF16821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839715/buf16821-q1-com1-2-out1-16-current-definition

器件型号:BUF16821-Q1
主题中讨论的其他器件: BUF16821

尊敬的先生。

我的客户正在考虑为其系统应用 BUF16821-Q1。

我想确认以下几点。

我假设 VCOM1/2用于共模电压。 OUT1-16将会

   像素驱动器。 我想知道我的理解是正确的吗?

2.根据数据表、VCOM1/2电流是在100mA 上定义的

  拉电流/灌电流。 考虑到、这是否意味着这两个通道的最大电流

   OUT1-16下的结温全部打开?

OUT1-16电流是在10mA 拉电流/灌电流上定义的。 它是否意味着最大值

  考虑 VCOM1/2下的结温是否全部导通时、所有16通道的电流?

4.数据表将"持续输出电流"定义为30mA。

  此定义(30mA)的含义是什么?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在9月19日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    我仍在等待您对我先前问题的回答。

    我希望得到您的建议。

    此致、

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai San、

    1.正确

    2. VCOM 电流可能会超过100mA ,精度较低-图2,100mA 是典型值。 热限制是总功率耗散和环境温度的函数。

      功率耗散是 Vs、Vout、Iout 和所用通道数的函数。 例如、如果 Tamb=85C、则允许的最大功率为1W ((125C-85C)/40C/W)

    3.与2相同的答案、最重要的是总功率耗散

    4、这是最坏的情况、buf16821输出电流可以高达30mA。 如果只有一个通道需要30mA 电流、这不是一个问题、那么很多高电流输出可能会出现热问题。 假设 Vs-Vout=10V、则设置为30mA 的3个输出是 Tamb=95C 的限制。

    此致、

    Costin