请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好!
我们使用 GPCCHEM 工具进行了测试。 结果如下:
Chemistry ID 选择工具、rev = 2.48
[…]
最佳化学 ID:1323 最佳化学 ID 最大 偏差,%:1.32
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%
Chem Id 最大 DOD 误差、% 最大 R 偏差、比率
1323 1.32 0.5
1325 1.33 0.52
(笑声)
通信是正确的、但您如何评价1.32%的准确度?
您是否有不能超过的阈值?
此致