大家好、
我使用 TPS54160通过太阳能电池为锂电池(1节)充电:VSENSE 使输出电压控制环路、并通过我们介绍的 COMP 和太阳能电池的输入电压控制环路。 它运行良好。
现在、我想使用多个 SolarCell+TPS54160单元为同一电池充电。 TPS54160输出连接到同一个电池、它们测量的电池电压相同、但我不确定电池何时接近基准电压、各个电压控制环路将如何反应。
我们的初始解决方案是使 VSENSE 为零(连接大于0.8V 的固定电压)、并再次使用 COMP 引脚在其中一个单元(主单元)中实现电压控制环路、并将该电压(通过跟随器)发送到其他单元(从单元)的 COMP。
有更好的想法吗? 有什么建议吗?
此致