This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:驱动2个并联 SiC MOSFET

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840304/ucc21520-driving-2-parallel-sic-mosfets

器件型号:UCC21520

大家好、

我们的客户正在设计 LLC 全桥转换 器、他们希望在全桥中使用2个并联 SiC、而不是1个开关。

 UCC21520输出是否可用于驱动2个并联 SiC MOSFET? 需要考虑哪些因素?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    UCC21520具有4A/6A 拉电流/灌电流能力、应能够驱动并联 SiC FET 的容性负载。 并联高功率 FET 时、通常需要考虑一些注意事项、以确保 FET 不会出现栅极到栅极振荡。 建议的电路注意事项因制造商而异。

    例如、请随时阅读 Cree/Wolfspeed 公司的本应用手册。

    https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/553/product/0/dynamic_and_static_behavior_of_packaged_silicon_carbide_mosfets_in_paralleled_applications.pdf

    SiC FET 器件型号/制造商是什么?

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答并分享应用手册。 我们将使用 C2M0080120D (或 C2M0040120D 作为替代产品)、CREE SiC MOSFET。

    此致。

    Muhammed Yusuf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您能否帮助我们解决客户即将使用的上述 SiC MOSFET 所需的注意事项?

    非常感谢您的参与。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    当并联运行 FET 时、务必尽可能均衡驱动电路、以便在每个 FET 之间实现良好的动态电流平衡。 这在我之前链接的 Cree 应用手册中进行了说明。

    下面链接的应用手册第3.1节提供了一个良好的栅极驱动布局示例。

    http://www.ti.com/lit/an/slua897/slua897.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John