This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18510Q5B:开关节点的体二极管钳位行为

Guru**** 2501965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842123/csd18510q5b-body-diode-clamping-behavior-for-switch-node

器件型号:CSD18510Q5B

您好!

我正在使用 FET 进行 H-新娘 应用。  众所周知、开关节点由于寄生电感而出现振铃。  我的问题是、当您具有 FET 体二极管时、开关节点电压为什么会高于 Vbus+0.7V? 体二极管不会用作电压钳位?

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    感谢您提出问题。 通常、在半桥中、在底部 FET 关断且顶部 FET 导通后、开关节点会发生振铃。 高侧 FET 的体二极管通过 FET 的传导通道有效地短路。 振铃可以是从几伏到高达2倍输入电压的任何值。 除非电压超过 BVDSS 且 FET 进入雪崩、否则实际上没有钳位机制。 发生这种情况时、通常阻尼的正弦波在峰值处将具有平坦的顶部。 如果出于某种原因、当高侧 FET 关断时、开关节点上的电压超过输入电压~1V、体二极管将导通并钳制开关节点上的电压。 有关同步降压转换器中开关节点振铃的文章和应用手册很多。 检查此项: