This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841903/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606

我想问一下 VINDPM 功能、

如果充电器 IC Iin 限制将电流设置为1.5A、但适配器最大功率为5V/1A

充电器 IC 是否可以进入 VINDPM 保护并且未损坏适配器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡特、

      如果输入电压降至 VINDPM 限制以下(适配器过载时发生)、则 BQ25606将降低充电电流、直到输入电压上升到高于 VINDPM 设定点。  当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始下降。 一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式、其中 BATFET 打开且电池开始放电、以便输入源和电池都支持系统。

    VINDPM 是一种安全机制、可保护您的适配器免受过载以及崩溃导致掉电的影响(如果下游组件连接到 VBUS、它们也会断电)