请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 我想问一下 VINDPM 功能、
如果充电器 IC Iin 限制将电流设置为1.5A、但适配器最大功率为5V/1A
充电器 IC 是否可以进入 VINDPM 保护并且未损坏适配器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、卡特、
如果输入电压降至 VINDPM 限制以下(适配器过载时发生)、则 BQ25606将降低充电电流、直到输入电压上升到高于 VINDPM 设定点。 当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始下降。 一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式、其中 BATFET 打开且电池开始放电、以便输入源和电池都支持系统。
VINDPM 是一种安全机制、可保护您的适配器免受过载以及崩溃导致掉电的影响(如果下游组件连接到 VBUS、它们也会断电)