This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ2407x 器件选择和电池选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841205/bq24070-bq2407x-device-selection-and-battery-selection

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件:BQ24074BQ25071

您好!

我想使用 BQ2407x 设计一个项目。 问题是我从来没有做过这样的事情。  

我的主要问题是、我选择哪些器件以及可以使用哪些电池?

是否有任何参考设计、项目或文献?

我的应用是以极低功耗运行的 MSP430。 该系统通常应使用 USB 适配器运行、BQ 电路应作为一种 UPS 运行数天(或我猜是几年)。

有什么提示吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、您需要为您的应用选择电池并确定电池稳压电压是多少。 接下来、您需要了解要为电池充电的充电电流、该电流将取决于电池数据表中规定的最大充电速率。 那么我可以推荐一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我真的不知道要使用什么电池。 很抱歉、我这么不知情、但我从未使用过这样的东西。  

    例如、它是否可以是这样的单元格:  

    www.reichelt.de/industriezelle-li-ion-16340-3-7-v-650-mah-flat-top-nc-nl166-p151097.html

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很好的示例。 18650也是常用的锂铁电池。 您可以根据容量、所需的持续时间和负载来选择它们。

    根据您的项目选择电池时、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的支持。

    我会为该电池稳定下来: www.reichelt.de/industriezelle-li-ion-18650-3-7-v-2300-mah-flat-top-nc-nl183-p151100.html

    另一个问题:出于安全原因、我想使用 NTC。 我查看了这种类型 的 www.reichelt.de/ntc-widerstand-595-mw-10-kohm-mit-ch25-3h103f-p240102.html 。 它似乎具有与103AT-4大致相同的特性。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NTC 的链路断开。 对于我们的充电器、我建议使用103AT-2、因为这是我们的 TS 引脚配置的工作方式。 我建议您使用 BQ24074为电池充电。 它将电池充电至4.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 您如何知道电池可以充电到什么电压(4.2V)? 在数据表中没有关于这方面的信息。

    此外、是否可以使用 BQ2407x 为 LiFePo4电池充电?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电池网站将标称电压设置为3.7V、因此这通常转换为4.2V 的最大充电电压。 您可以与电池供应商确认这一点。 BQ2407x 不能用于为 LiFePo4充电、因为它具有不同的充电周期。 您可以将 BQ25071用于 LiFePo4。