This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:IC 看似随机关闭

Guru**** 2383700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835465/lmr14203-ic-switching-off-seemingly-randomly

器件型号:LMR14203

您好!

我将运行一些具有40V 输入电压、28V 输出电压和以下组件的 LMR14203芯片:

我似乎有一些芯片在运行期间关闭并重新启动(请参阅示波器跟踪中的"关闭")

我相对地确定这不是热关断事件、我认为它不是过流事件(我消耗的每电源电流约为150mA)。 您是否有任何想法导致这种关断?

谢谢、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    检查 FB 引脚上是否有噪声。 此外、请确保这是一条短迹线、并且远离 SW、电感器或其他噪声源。

    如果问题仍然存在、请发送布局以供查看。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这似乎确实有所帮助- FB 引脚上有大量噪声、因此我在 FB 和0V 之间焊接了一个电容器、可以看到噪声大幅降低。 我不确定它是否已完全解决问题、但它似乎有所改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您是否仍然看到此问题?

    如果问题已解决、您能否关闭此主题。

    如果问题尚未解决、请发送您的布局以供审核。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    很抱歉、我有一段时间没有回复、忙了一周! 即使 FB 引脚上的噪声大幅降低、这些问题仍然存在。 布局如下所示。 我知道二极管连接不好、并且尝试将其旋转90度、因此0V 引脚更接近输出电容器的0V。 但仍然会遇到问题。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这是非屏蔽式磁芯结构-尝试使用屏蔽式电感器。 此外、您还可以直接在引脚2和引脚3上焊接下部反馈电阻器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim、但仍然没有改变(电感器的3D 模型已经过时、我们实际上使用的是屏蔽的)。 在开关引脚关闭之前、我在开关引脚上看到了一些奇怪的行为-黄色迹线是 CB 引脚。 在稳压器几乎每次都关断之前、它似乎会停止向下切换至0V。 不过、我不确定这是不是原因还是效果。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    从二极管到 GND 的返回布线非常长且窄、从而在 SW 和 CB 上提供高寄生电感和产生的噪声。 此外、1uF 引导电容器有点高-请尝试0.22uF。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我尝试逆时针旋转二极管90度、因此二极管的接地引脚连接到输出电容器的接地端(更短、更宽的布线)、我还尝试了几个不同的引导电容器值、但都没有结果。

    对于高输出电压、电感是否过低?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎使用具有明显更高饱和电流的较低电感器来解决它。 我猜、随着温度升高、电感器会略微降低并达到饱和。

    感谢您的帮助!

    Dan