This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 充电芯片

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841551/usb-charge-chip

主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1

尊敬的 TI 团队:

   您能帮您推荐1 个 USB 充电芯片、它可以支持高达2.5A 的充电电流吗?

   它应该 支持各种处理设备。 例如 :苹果 手机、苹果垫 、 Android 手机等。

   

 

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以选择支持 iPhone 分频器3模式(2.4A)的 tps2549-Q1。 内部 DCP 功能还支持 Sumsung 和其他 andriod 电话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

         Tps2549-Q1可以 支持什么快速充电协议? DCP、QC2.0/Q3.0、MTK、PE+1.1/PE+2.0、FCP/CSCP、SFCP 等、。μ A

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCP 模式

    您还可以查看 TPS25831。

    也是 DCP 模式。

    有关详细信息、请查看 TI.com 上的数据表。

    对于 TI 的政策,首先点击“已解决”按钮。

    如有、随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 同事:

       是否有一些芯片可以支持上述协议并集成电源?

      谢谢!

      此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们仅集成 BC1.2充电协议和苹果分压器模式以及 Samsung 1.2V 模式。

    对于其他模式、  我们的产品线 没有。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv