This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:EMC 行为

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841866/tps28225-emc-behavior

器件型号:TPS28225

您好!

我无法使用该 FET 驱动器通过 EMC。

此设计适用于使用 DMT3020双 FET 在全桥拓扑中运行的无线充电器。
工作频率范围为100-140[kHz]。

从驱动器到 FET 栅极似乎需要电阻器。 这些电阻器的值非常高(>20[欧姆])。 降低该值的方法是什么?

但仍有以下范围内的噪声:20+-5[MHz.]、35+-5[MHz.] 和100+-5[MHz.]。

对于布局、是否有任何具体的指导原则\想法\提示(除了保持较短的迹线和通常的...)?

如何减少此驱动器产生的排放的任何提示? 我意识到电路的其余部分可能也会辐射、但源似乎来自驱动器完成的开关。

谢谢、

Elieser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elieser、

    感谢您关注 TPS28225。 听起来应用可以根据您的需求正常工作、但存在 EMI 问题。 一般布局指南就像您所暗示的那样、是对驱动器和功率级进行布局的推荐做法。 我会提及一些对您来说可能很明显的事情、但也会包括一些有关动力传动系统的考虑。 由于这是一个无线充电器、我希望半桥功率级开关节点上的过度振铃将是一个大问题、因为这将驱动一个较大的物理区域线圈。

    一般准则:保持驱动器输出到 MOSFET 栅极的长度、以及 MOSFET 源极到驱动器接地参考走线长度较短、以减少寄生电感。 将 VDD 和 BOOT 电容器靠近 IC 引脚放置。 确保驱动器输入信号不会穿过高 dV/dt 布线以减少感应噪声。

    对于动力总成:使半桥动力总成环路从输入滤波器电容到高侧 FET 漏极、高侧漏极到低侧源极以及低侧源极到输入电容负极端子的短路。 将高频陶瓷电容器放置在非常靠近 MOSFET 半桥的位置可以降低动力总成开关环路的寄生电感。 这有助于减少开关节点电压过冲和振铃。  对于开关节点布线、应避免 将动力总成开关节点布线与 接地或输入电压布线重叠、以减小寄生电容。 在许多情况下、某些重叠是不可避免的、但会最大限度地减小重叠面积。

    功率传动系 MOSFET 选择:如果 MOSFET 半桥功率传动在 MOSFET 死区时间内具有电流传导、两个 MOSFET 均关断、则 MOSFET 体二极管中将存在电流传导。 选择具有低体二极管 TRR 或反向恢复时间的 MOSFET。 如果您可以找到 TRR 较低且声称具有"软恢复"特性的器件、这也将是有益的。  体二极管恢复时间较长会 在体二极管关断时导致动力总成布线中出现高 di/dt。 这会导致开关节点上出现高压尖峰和振铃。

    缓冲开关节点:即使布局和器件选择良好、开关节点电压尖峰和振铃也可以显著降低、但仍然存在。 如果 EMI 性能对开关节点振铃很敏感、我怀疑、最好考虑在半 桥上添加缓冲器网络。

    有关缓冲器电路设计的建议、请单击此处。 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/05/05/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps?keyMatch=snubber&tisearch=Search-EN-Everything

    有关布局的建议、请参阅此半桥动力总成参考设计。 http://www.ti.com/tool/TIDA-050022

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。