This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:确认升压转换器的最佳原理图

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175EVM-326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841154/tps61175-confirming-optimal-schematic-for-boost-converter

器件型号:TPS61175

大家好、我想向专家确认、我的原理图设计是我想要实现的目标的最佳选择。 我使用了数据表和 TPS61175EVM-326提供的大量信息。 我的器件接受15V 输入电压并输出24V 电压。 根据最大输出电流的公式得出1.5A 电流。 下面是我为原理图中的无源器件选择的值。 如果您有任何更改建议或其他建议、请告诉我。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    以下是审核结果:

    1、频率设置电阻器缺失。

    输出二极管额定值应为50V

    修改后、请根据 TPS61175UG 放置 PCB 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、我注意到我忘记了。 很抱歉。 此外、我不明白为什么二极管的额定电压为50V、如果输出电压仅为24V、您是否想解释这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、33nF 电容为6.3V 是否符合你们使用的10V 额定值? 为什么选择10V 额定值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     引线中存在一些寄生电感。 因此、如果您测试 EVM、您会发现 SW 节点始终存在一些电压振铃、在更大的负载电流下具有更高的振铃。  PCB 布局较差、SW 节点处的电压尖峰甚至会更糟。 因此、我建议使用50V 额定二极管、这应该足以满足其应用需求。  如果布局良好、40V 额定二极管也应该正常。 30V 太微不足道、不建议这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!   33nF 电容器会怎么样? 6.3V 是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以使用6.3V 陶瓷电容器。 实际上、对于 COMP 上的33nF 电容器、>5V 是可以的。 我们选择10V 额定电容器没有特殊原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

    如有任何问题、请随时再次寻求帮助。 祝您好运!