请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54225 尊敬的 TI 专家
我现在使用的是 TPS54225,12V 至5V、2A
上电时、输出电压为9V、然后 立即下拉~μ A
我们已经做了很多实验: 更改电感、添加输出 电容、使用直流电源,但没有什么意义,您能给我任何建议吗?非常感谢~
这是输出波和 SCH (与 wenbench一样)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.