This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:bq78350-R1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, TIDA-00792, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841990/bq76940evm-bq78350-r1

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350TIDA-00792BQ78350-R1

HELO TI、

我们实际上正在两 轮驱动领域生产 BMS。此 BMS 在内部设计时采用了微控制器和电池平衡 IC。 我们对您的 BQ78350和 BQ76940进行了研究、我们希望使用您所说的 IC 设计新的 BMS 系统。 在这方面,你将在什么级别支持我们。

您能帮助我们尝试和设计我们的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、
    真是个好消息。
    请将 TI.com 上提供的所有信息用于您的开发工作。 例如、我们有一个基于 BQ78350和 BQ76940的参考设计、您可以使用该参考设计或从中获得灵感:   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    我建议使用此 TI 参考设计作为起点、因为它基于以下两种器件: http://www.ti.com/tool/TIDA-00792

    我们无法提供完整的设计支持-请继续使用 E2E 网站提出问题。 您还可以在 E2E 中搜索先前的答案、因为 TIDA-00792、BQ78350-R1和 BQ76940的用户很多。 我还建议您在开始设计之前观看此视频: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    此致、

    Matt