This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:TPS565208

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841286/tps565208-tps565208

器件型号:TPS565208

你好

我们使用 TPS565208模块从5V 生成3.3V、1.2V、1V 等差动电压。

我们在产品上执行 QM333、我们遇到了在热循环期间模块已损坏的问题。

PFA 原理图供参考。

此外、您能否帮助我们了解发生这种情况的原因?

此致

Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    您能否提供有关故障的一些详细信息?  发生时的具体运行条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、  

    原理图看起来没有问题。 是否要提供有关测试条件和波形的更多详细信息?   

    非常感谢。  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edwin

    问题是、我们在55°C 的温度下进行热循环、当试验箱达到55°C 时、我们打开器件、我们看到模块未产生功率。

    我们尝试更换 IC。

    但现在、一旦我们打开电路板、IC 就会变得越来越短。

    在开启电路板之前、如果我们检查电路板阻抗、只要我们开启 IC 上的电路板变得短路、它看起来就很好、并且我们在该处获得2-3欧姆阻抗  

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、  

    您是否尝试在室温下打开它? 它是否可以在室温下正常运行?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edwin

    现在、在室温条件下、我们只会遇到这样的问题 :一旦我们打开电路板、IC 就会变得很短。

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、  

    让我们通过电子邮件联系。 我的电子邮件是 edwin-zang@ti.com。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edwin  

    当然。 我将向您发送与此相关的邮件。

    此致

    Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该线程、因为它现在已脱机。