This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:平衡中 BQ76940相邻电池的变化

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840396/bq76940-bq76940-adjacent-cell-change-in-the-balancing

器件型号:BQ76940

尊敬的 所有:

   为什么在平衡期间电池电压会变化? 在我的应用中、当我平衡 电池时、我发现相邻电池电压比正常高、 我担心这会影响我 的 OV 或  Balance 的软件判断。 我无法修改硬件、 您是否有任何好的建议来 通过修改软件代码来解决此问题?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    电池测量不会在平衡期间进行、但电压可能需要一些时间才能稳定、具体取决于输入滤波器组件值(RC 和 CC)。 可以在以下应用手册的图5中找到示例波形: http://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf

    如果问题是滤波器趋稳、我认为您不需要修改硬件就无法解决。 如果电压变化很小、也许您可以在接近 OV 电压时关闭平衡-软件修改的一个主意。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

      正如 您 所说  的那样,相邻电池在平衡,时会起作用,但  实际上,只有 当我 平衡第6节或 第5节电池和第10节 电池或 第11节电池时,相邻电池 才会起作用, 相邻 电池与 平衡电池的裸片不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    好的、我理解您看到的内容。 不同的电池组是独立的、因此一个组可以在测量另一个组时进行平衡。 这在第9页顶部的应用手册 中进行了说明:http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 建议这是电路板的常见路径电阻问题。

    此致、

    Matt