This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:在不充电时使用 TS

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841728/bq24040-using-ts-when-not-charging

器件型号:BQ24040

您好! 另一位用户之前问过、在芯片没有输入电源的情况下是否仍然可以使用 TS 功能、以在充电周期之外监控(或至少采样)电池温度。 TS 引脚的电流源是否在充电之外仍然有效? 是否可以重新打开该主题并提供更多详细信息? 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当充电未激活时、BQ24040处于低功耗模式并且 TS 引脚未激活。  包括 在 TS 引脚上产生电压的电流源在内的多个电路块被关闭