This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:线性替代产品

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841920/bq24450-linear-replacement

器件型号:BQ24450

尊敬的所有人:

我们正在使用该器件准备新设计、但现在我注意到它是 NRND。 您是否有任何仍然是线性的替换产品? 它适用于无法使用 SMPS 的超低噪声应用。

我们需要铅酸18V、电流为0.5A。

提前感谢您

此致

Michal Sitta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有替代线性充电器。  

    没有停产计划 bq24450  类似器件 UC2906 / UC3906 在 NRND 之后仍可使用。