This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:电源轻负载噪声

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841272/lm5166-power-supply-light-load-noise

器件型号:LM5166

您好!

我有一个降压设计在轻负载突发模式下工作、具有可闻噪声。一些 FAE 建议使用以下电路来降低噪声。

我不明白这是为什么起作用的。 期待您的回答。

Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    RT 引脚和 GND 之间连接的 RT 电阻可启用 COT 模式运行、通过这种方式禁用 PFM 模式、这可能会由于突发模式切换而导致可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这些组件(Ca、CB 和 Ra)在电路中发挥什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    请参阅 LM5166数据表第19页的表2、COT 控制模式需要在 FB 引脚、Ca/CB 和 Ra 是3类纹波注入电路上注入足够的纹波信息、以降低输出纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的评论。 根据您的患者指导、我逐渐了解电路原理。 它在轻负载下的工作确实会降低输出电压纹波。 但在重负载下工作的电路仍然存在一些困惑、毕竟其 FB 引脚会引入 SW 电压信号。 在重负载条件下、该电路的性能如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、我将向您发送一些文档、以便您更好地理解原则。

    我将关闭此主题。