This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SMBus 通信和原理图检查

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840270/bq40z80-smbus-communication-and-schematic-check

器件型号:BQ40Z80

大家好、

客户使用 BQ40Z80进行6S 电池设计。

他们发现自己的 MCU 和 BQ40Z80之间的通信不好、 大约25ms 后从从器件接收 ACK。

对于 TI EVM、在大约几百 us 后、从器件会收到 ACK。  

结果如下所示。

(1)他们的 MCU+他们的 BQ40Z80板。-->不好。

(2)他们的 MCU+TI BQ40Z80 EVM 板。-->好。

(3) TI EVM MCU+其 BQ40Z80板。-->不好。

(4) TI EVM MCU+TI BQ40Z80 EVM 板。-->良好。

这似乎是由他们的原理图设计引起的。 请帮您审查一下吗?

根据客户政策、只能提供照片。 抱歉。

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    图像不清晰。 请要求他们按照 DS 中指定的禁用未使用引脚的参考原理图进行操作。 这就是我可以提出的所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    您是说这可能是由多功能引脚配置引起的? 谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    更新如下。

    SMBus 连接到 BQ40Z80和 EEPROM (I2C)。 数据速率为50kbps。 问题与之前的描述相同。

    1.客户将 EEPROM 关闭,通信变为正常;

    2.客户将数据速率更改为60~100kbps。当 EEPROM 在电路板上时、通信变为正常。

    您是否有任何建议来找出根本原因?

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    监测计可能检测到其地址的错误通信。 您可能需要使用缓冲器来隔离监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    客户通过 AB-BA 测试解决了问题。 客户电路板上的 BQ40Z80似乎出现故障。

    谢谢。

    Robin