This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:是否需要输入滤波器?

Guru**** 2507035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841082/tps62147-input-filter-necessary

器件型号:TPS62147

大家好、我需要一个降压转换器、用于具有 VHF 数据包无线电收发器的电路板。 我将从14V 降压到5V。5V 为3.3V LDO 供电、为收发器供电。

这五伏电压还为 USB 主机供电(500mA 输出)、正是为此我需要降压、否则我只会使用 LDO。

我之所以选择 TPS62147、是因为数据表中显示 TPS62147具有"非常低的输出电压纹波、可最大限度地减少对射频电路的干扰"。  此外、在大多数情况下、电路板仅消耗10至20mA 的电流和 DCS

拓扑可以降低其频率、保持效率、但最重要的是降低可能影响无线电的噪声。

Webench 设计有一个1.5uH 电感器、但我认为2.2uH 更好、因为它具有更低的纹波(可能也有更低的射频噪声??) 较高的电感意味着较高的频率。 在10mA 时、这是一件好事、因为它意味着输出的纹波更小、但在500mA 时、它意味着800kHz 而不是600kHz、这会导致更大的 EMI??  

您认为我会从输入滤波器中受益吗?? 如果我使用 Fo 为800kHz 的输入滤波器、当降压转换器移至较低频率时、它会对降压转换器产生有害影响吗?

使用铁氧体磁珠隔离降压转换器和射频模块之间的接地平面是否有益?

感谢您抽出时间帮助我。

谢谢

Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    您没有显示 FSEL 状态、高电平还是低电平?  我建议将数据表中的值用于 您的输出滤波器。  如果 FSEL 为高电平、则为1uH 和22uF;对于 FSEL 为低电平、则为2.2uH 和47uF。

    开关转换器将使纹波电压返回到输入电压轨。  纹波与输出电流成正比。  需要一个基本输入电容器、最小10uF 陶瓷电容器。  如果您需要额外的衰减、可以使用额外的滤波器。  仅仅添加电容可能就足够了。  如果使用 LC 滤波器、请确保在电感器和输入陶瓷电容器之间包含电解电容器。  值不重要。  我通常选择47uF 或100uF。  转角频率应远低于开关频率。  例如、1uH 和100uF = fC of15.9kHz。

    我通常不建议在接地路径中使用铁氧体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John、我使用的 FSEL 低至1.25Mhz、但在我的最大电流消耗为0.5A 时、使用2.2uH 电感器时、webench 表示最大频率将为800kHz。

    我问过输入滤波器、因为我在网络研讨会中读到、DCS 控制的降压转换器不需要输入滤波器来衰减 EMI。  听起来有点自私、所以我发布了这个问题。  

    对于 EMI 滤波器值、您建议:   

    电源+--[ 100uF (MLCC)-- 1uh ---- 100uF (电解)]---   >10uF (MLCC)-- IC 输入电压

    或仅:

    电源+--[ 1Uh ---- 100uF (电解)]---   >10uF (MLCC)-- IC 输入电压

    [方括号内的 EMI 滤波器]。

    我假设第一个电解电容器只是谐振频率下高阻抗滤波器的阻尼器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    是的、选项2是我通常看到的内容。  如果还有额外的上游电容、我不会感到意外。  这是您的主电源是否从外部 源获取其输入?  如果是这样、我通常会在 PCB 的输入端有电解电容器。  如果您超级关心 EMI、则可能需要在转换器输入端直接进行一些 HF 旁路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  已排序。