This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:在电阻器反馈故障时防止 Vout 达到 Vin?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841885/tps54340b-prevent-vout-to-reach-vin-in-case-of-resistor-feedback-failure

器件型号:TPS54340B

团队、

关于电源中的 FMECA 分析:
查看 TPS54340B 图、如果其中一个反馈电阻器连接到 FB 时出现故障、则输出 VOUT 达到输入电平 VIN:

在这种情况下、为了防止 VOUT 达到 VIN、我们一般会建议什么?
在基本应用电路中是否有一些可以阻止它的简单更改?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    如果 Rfbt 为开路或 Rfbb 为短接、则 Vout 将达到 Vin。  

    一种简单的解决方案是:在反馈电阻分压器的 FB 引脚和中点之间添加1k、在 Vout 和 FB 引脚之间添加一个齐纳二极管、Rfbb 应为1K 电平、以通过齐纳泄漏电流降低直流失调电压