This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:使能问题

Guru**** 2533300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840202/tps56c215-enable-issue

器件型号:TPS56C215

尊敬的团队:

当 Vin=12V 且 EN 引脚悬空时、EN 将具有5V 输出。

这将导致该电源轨影响系统序列。

您对 EN 引脚具有5V 输出的原因有什么看法吗?

我们已经确保 EN 引脚未连接到任何其他东西。

我认为该引脚具有5V 输出是不可接受的。

您可以查看 EVM 吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚悬空时为高电平、内部产生两个上拉电流源、探针对地的阻抗可能会影响测试结果。

    我稍后将进行检查、您可以从我的评论中进行仔细检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchang:

    您对此有进一步的评论吗?

    我不确定如何查看您的评论。

    如果我不使用探头、如何测量波形?

    此外、探头的电阻为 Mohm 电平、我认为这不是问题。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、由于存在内部电流源、当跨越不同 的阻抗时、它将生成不同 的 V

    我将在  下周尝试与设计团队取得更多合作。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 与设计人员进行了检查、内部电流源 来自 从 Vin 生成的~5V 电源、但容差有点大、变化约为~20%。

    正如我前面所说 、电流源(数据表 EC 表中显示的容差) x EN 接地阻抗将影响测试结果。

    因此、根据所有情况、 您的数据应该是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、我将关闭此主题、如果您有更多问题、您可以再次拨打我的电话。

    裕昌