This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308EVM-876:TPS54308EVM-876

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840550/tps54308evm-876-tps54308evm-876

器件型号:TPS54308EVM-876
主题中讨论的其他器件:TPS54308

您好!

在测试 SW 到 GND 之间的电压期间、我发现这些开关节点处有振铃、并导致尖峰电压。 我希望知道如何降低这种振铃和尖峰电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让测试环路短路以降低噪声

    2.添加缓冲电路

    3.将自举电阻改为10欧姆或20欧姆

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    因为我已经为我的客户解决了这个问题。 我将原因问题和解决方案总结如下:

    原因问题:

    1:PCB 布局在共模电感上性能不佳可降低。 您可能会找到以下地址来了解它的很多信息。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt682/slyt682.pdf

    2:开关速度过快也可能导致振铃。 dV/dt 应在合理的范围内控制;

    解决方案:

    1:在 MOSFET 的栅极驱动器之间添加 Ron 有助于降低 dv/dt;

    该解决方案可能不适合我们的 TPS54308、因为 TPS54308内部集成了 MOSFET 和栅极驱动器;

    2:在自举电路中添加3.3 Ω 引导电阻

    我们可以按如下方式更改电路:

     

    下面是此解决方案的结果:

    由于启动电阻器的作用、振铃可以减少、尖峰电压为25.2V;
    3:在 SW 与 GND 之间添加 RC 缓冲器电路;
    当开关关断时、 寄生电感中存储的能量为开关的寄生电容充电、吸收电容则通过吸收电阻充电、由于吸收电阻的影响、阻抗变大;
    当开关打开时、吸收电容器通过开关放电、其放电电流受吸收电阻的限制。
    选择合适的 C/R 参数非常重要 但是、我们很难 计算出确切的值。 通过我们的 TI 电源设计工具、我们可以简化计算过程。
    我们使用的工具称为 功率级设计器。 我们可以在 TI.com 上下载此工具-设计资源-功率级设计器。
    您可以在该工具中找到每个细节