This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:无法正常工作、无输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840176/tps63070-not-functioning-gives-no-output

器件型号:TPS63070

您好!

我们在应用中使用 TPS63070降压/升压稳压器。 PFA 降压/升压部分。

我们提供9-15V 输入、我们希望5V 输出。  

使能引脚被动态控制以打开/关闭稳压器。

即使 在为稳压器的使能引脚提供高电平后、降压升压也不会启动。

当 ENABLE 引脚为高电平时、TPS63070达到最大值0.59V、但不提供所需的5V 电压。

请说明原因和解决方案。

谢谢、

Ameya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameya:

    我可以先检查您的系统信息吗? 在测试期间、您的电路中是否存在任何负载? 测试期间的电源和电流值是多少?

    最好捕获 Vin、Vout、L1、L2、en 的波形。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameya:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~