主题中讨论的其他器件:TPS63802、 、TPS63020
在 WBENCH 建议 TPS63070在2V 以上的电压下工作、但并未意识到 TPS63070只能从3V 开始工作。
是否有任何简单的修改可以使其在低于3V 的电压下启动?
此致
Liam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Liam 您好:
我可以知道您的项目计划吗? 如果有一个用于更换 IC 的窗口、我认为 TPS63802非常适合您的应用。 http://www.ti.com/product/TPS63802
它可以支持低至1.8V 的输入电压启动以及1.2V 的启动后输入电压。 非常适合 AA 电池应用。 它还具有足够的电流能力。