This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:是否有降低启动电压的方法?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63802, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838966/tps63070-any-way-to-lower-the-startup-voltage

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS63802、TPS63020

在 WBENCH 建议 TPS63070在2V 以上的电压下工作、但并未意识到 TPS63070只能从3V 开始工作。

是否有任何简单的修改可以使其在低于3V 的电压下启动?

此致

Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好:

    我是否知道您的应用的规格? 输出电压和负载条件是什么? 启动期间是否有任何负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 输出、常规输出电流约为9mA、但脉冲电流为200mA。 我可能可以将其降至4mA。

    电源为2节 AA 碱性电池。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好:

    我可以知道您的项目计划吗? 如果有一个用于更换 IC 的窗口、我认为 TPS63802非常适合您的应用。  http://www.ti.com/product/TPS63802

    它可以支持低至1.8V 的输入电压启动以及1.2V 的启动后输入电压。 非常适合 AA 电池应用。 它还具有足够的电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

     遗憾的是、我们没有时间更改 PCB。 我希望可以有某种方式来修改我们的现有产品(数量为6)?

    将来我一定会查看 TPS63802。

    此致

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好:

    我们无法 保证 TPS63070能够在输入电压低于3V 时启动。 我们的产品线中没有引脚2引脚器件可以与布局相匹配。

    请理解、在不更改 PCB 的情况下修改电路确实很困难。 请问您是否没有时间为测试或质量产品更换 PCB? 如果仅用于测试、您可以申请 TPS63020或 TPS63802的 EVM 进行测试。

    感谢您的善意理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好:

    另一个问题:您能否解释"(数量为6)" 以帮助我们更好地理解。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~