This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:LM5036问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835578/lm5036-lm5036-issue

器件型号:LM5036

问题列表
1:与电流采样和过流保护设置相关的问题
2:辅助电源降压电压相关问题

问题描述
1.电流采样和过流保护设置问题

a.产品设计参数
VIN=36-75V、V0=12V、P0=400W (Imax=33A)

b. 相应的原理图参数如下

CS_NEG 接地电阻:R926=680欧姆

CS_POS 和电流采样点之间的电阻 CS:R925=680欧姆

3. CS_SET 设置电阻:R927=20K 欧姆

(上面对应的过流点为39A、Vin 高电压差和低电压差为3A;当 R927=18k 欧姆时、过流点为42A)

SSSR 次级软启动设置电容:C909=0.22uF

C: 要解决的问题如下

(1)。 问题 一:同步整流占空比上升过程 V0断电问题

如表1所示、C909设置将影响过流保护打鼾输出、并影响 IO<4A 的轻负载输出电压。

C909=0.1uF、轻负载(当输出负载<4A 时)、输出电压断电(图1、IO=2A)

分析:

对上述问题进行了分析。 如果 SSSR 引脚电容设置得太小、IO<4A 的轻负载输出电压 Vo 将断电。 原因是同步整流器从二极管整流切换到同步整流、功率级滤波电感器电流关闭。 DCM 进入 CCM、这会消耗输出的能量。 为了解决这个问题,SSSRG 引脚电容 C909需要增大(C909>0.22uF),但它与下面的问题2相矛盾。---如何解决同步整流上升周期期间 Vo 电源故障的问题?


   图 1是为了在轻负载条件下将 C909的输出电压降降低到0.1uF。(黄色:同步整流软启动 SSSR 电压,蓝色:输出电压)

(2)。 问题 2: 如何控制过流保护打鼾时间

C909设置影响过流保护打鼾输出、并影响 IO<4A 轻负载输出电压(请参阅表1)。

C909=0.22uF、轻负载输出电压正常、输出电压时间固定为80-100ms (图2)。

C909=1uF 时、输出电压时间可缩短至30ms (图3)、然后继续降低 C909、输出电压时间没有显著变化、经过进一步分析、过流保护调节 Vo 持续时间和 C909 (SSSR 电容)上升时间是一致的(图4)

C901 (RES 打鼾时间周期设置电容器)需要在 SSSR 电容器充满电后开始充电(与图4和图5结合使用)

分析:

在过流过程中、RES 引脚响应与 SSSR 有关。 在 SSSR 上升至基准电压时间之后、RES 时序时间。 通过增加 RES 引脚电容 C901、打鼾没有占空比输出时间、但占空比输出无法有效改变。 时间

过流保护打鼾周期与 SSSR 有关。 它是否仍与 SS 相关? 如果 SSSR 电容器过大、Vo 振荡时间将延长、从而导致 MOS 发热、电压和电流浪涌、并且当输出开始断电时、减小值(0.01uF 下无变化、振荡时间30ms)。 如何在过流期间控制 Vo 的持续时间? 根据数据表说明、占空比仅与 RES 值相关。 如何使用该值?如何解决打鼾过程的输出电压 Vo 持续时间过长的问题?


(图2显示了在调整 C901 RES 电容而不改变输出电压持续时间后的打鼾时间变化。)--黄色是输出 电压


(图3是调整 C901 SSSR 电容0.01uF、输出电压持续时间缩短至30ms)-黄色是输出电压


(__LW_AT__表1过流参数设置和现象关系)


图4显示了 C909 (SSSR 电容器)充电和输出电压 Vo--黄色 为 C909 电压,蓝色 为 Vo


图5显示了 C901 (电阻电容)电压与输出电压 Vo 之间的关系。黄色 表示 C901 电压,Bule 为 Vo

(3)。  问题3:过流保护时如何解读输出电压钳位

在过流保护过程中、打鼾过程中的输出电压 Vo 首先上升到10V 并下降到8V (与图4和图5结合使用)、并且不上升到12V 的输出电压设置、 无法分析为什么它上升至10V 并下降至8V,为什么 Vo 直接下降至8V (保持)、然后在上升至10V 后关闭、而不是直接下降至12V 然后关闭? 那么、上升到10V 和下降到8V 的原因是什么?--如何解释打鼾过程的输出电压被钳制在10V/8V 的现象?

(4)。  问题 4:关于 CS 设置

答:当输入电压 Vin 最高时、为什么过流保护 IO 值最低(最高过流保护 IO 值最高、标称值为4A)

b. 需要仔细解释规范中电流采样/过流保护部分的设计、并在数据表的图27中说明输出 POS_OCP 和 NES_OCP 的作用。

(5)。  问题 5:与辅助电源降压电压相关的问题

需要按如下方式解决问题

辅助电源基准电压 FB_AUX 的设置与 SS 电容器相关。 为什么当 VSS<2V 为1.4V、VSS>2V 为1.0V 时、重点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darren,一位专家很快就会回来。——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Teng Feng

    请         !查看,我们现在没有收到任何反馈,tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren Yang:

    很抱歉耽误你的回答。 我无法完全理解你的所有问题,但我将尝试回答那些对我来说很清楚的问题。 明天,我将与邓峰谈,并努力更好地理解你的其他问题:

    您的最后一个问题是关于 FB_AUX、为什么当 SS 引脚电压上升到2V 以上时稳压电平会改变?

    在使用 SR 器件运行时、在启用 SR 器件之前、占空比必须足够高、以支持输出电压。

    否则、我们可以将输出电容器放电回输入。

    AUX2电压电平的下降是从初级电路到次级电路的信号、表明是时候释放次级基准软启动电路了。 这可确保次级控制环路执行软启动操作、并且输出电压以受控方式上升。  

    只有在 COMP 引脚开始增加主占空比后、SSSR 引脚电压才会释放、以启用 SR 开关的运行。 这样、即使输出电容器在启动前已经充电、该器件也能够以平滑的输出电压启动。

    请查看 TI.com 最新数据表第21页的图20、了解该器件的正确启动顺序。

    我不能正确理解你的其他问题,但明天我会与邓枫交谈,以更好地尝试和理解他们。

    我可以建议您使用 Excel 计算器工具(TI.com 上提供)来帮助设置电流感测值。 计算这些电阻器值非常困难。 Excel 计算器工具还将显示预期输出电流限制设置点、并显示其随输入电压变化的情况。

    如果您愿意、我可以帮助根据您的规格调整此 Excel 计算器工作表。

    谢谢

    Joe Leisten (爱尔兰科克)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    谢谢,可能是因为中文翻译英文 有 误解;我 也 把  中文 描述 问题寄给  了 Teng Feng,你 可以  和 他交谈,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren Yang:

    感谢您的耐心等待。

    您能否根据提供的组件值确认您的开关频率为140kHz (每个 MOSFET)。 振荡器频率为280kHz。

    您能否提供电流感应(采样)电阻器的值?

    我将使用您的规格填写 Excel 计算器工作表、向您显示计算出的输出过流与输入电压曲线。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren Yang:

    如果超过正电流限制阈值、LM5036将进入逐周期(CBC)峰值电流限制-具有脉冲匹配。 这意味着当感测到的电流超过限值时、低侧栅极脉冲将变为低电平。 然后、高侧栅极的占空比将与低侧栅极匹配、以确保稳定运行。 LM5036将在短时间内实现逐周期峰值电流限制运行(tCBC)、这取决于 RES 引脚上的外部电容器。

    tCBC 完成后、切换将在底栖期间停止。 这个时间也取决于 RES 引脚上的外部电容器。

    请查看数据表中的图29。

    在 tCBC 运行期间、由于峰值电流过高、输出电压无法达到其调节点。 在此期间、输出电压将取决于负载电阻和峰值电流限制设定点。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    SCH 参数 作为 附件,请帮助检查它、tks!

    e2e.ti.com/.../Schematic-parameters.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Teng