This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:输出 A &放大器;UC3525A 的 B

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840585/uc3525a-output-a-b-of-uc3525a

器件型号:UC3525A

您好 TI 团队

我想知道  UC3525A 的输出 A 和 B。

它们是相互反转还是相位差角度?

我想将这两个输出相结合、以实现99%的占空比。

有可能吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chun Hung Chen、

    输出 A 和输出 B 是互补的、但具有死区时间。  从数据表中的图2可以看出 、无论 CT 引脚上的电容器值是多少  、CT 引脚和放电引脚之间的死区时间电阻器都无法消除死区时间。

    因此、它们不能组合在一起以实现99%的占空比。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢

    我没有得到 上面的图表。 充电时间是否需要1us-10us?

    如果是、它如何在500kHz 下工作?

    我可以 将两个输出组合在一起吗?

    我可以得到多少关税?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chun Hung Chen、

    您可以在此处的数据表第7页中找到此图。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3525a.pdf 

    当开关频率为500kHz (周期为2us)时、大于1us 的死区时间将强制无 PWM 输出。  

    两个输出引脚不能短接在一起。  如图所示、当输出 A 为高电平且输出 B 为低电平时、Q4导通、这会将输出 A 下拉至低电压、  反之亦然。 因此您无法获得任何输出。 甚至会损坏 IC。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢

    当开关频率为500kHz (周期为2us)时、大于1us 的死区时间将强制无 PWM 输出。  

    这毫无意义、每个输出(A 和 B)的占空比为49%。 死区 时间大于1us。
    PWM 的占空比仅为25%。

    两个输出引脚不能短接在一起。
    我想它需要一些电路来组合它们。
    可能是"或" IC 或添加电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chun Hung Chen、

    在开关周期中、有两个死区时间。 如果它们之和大于开关周期、则 PWM 将被禁用。

    此致、

    Teng