This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:扩频同步

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841695/lm5030-spread-spectrum-sync

器件型号:LM5030

提供用于同步 LM5030的扩频脉冲是否存在任何问题(使用大小合适的电容注入电路)/

示例-具有10%扩频 调制的800kHz 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    LM5030具有 高达1MHz 的单电阻可调节振荡器。 它还可以与外部时钟同步。 外部时钟的频率必须高于 RT 电阻器设置的自由运行频率。  

    在我看来、当      振荡器频率应设置为低于800 * 90%=720kHz 时、LM5030可以使用具有10%扩频调制的800kHz 同步信号运行。

    此致、

    Teng