This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:最大 COMP 引脚电流限制

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838409/ucc28c45-max-comp-pin-current-limit

器件型号:UCC28C45

您好!

数据表指定了最小和典型值、但不指定最大源电流。
是否估算了预期的最大拉电流? 客户正在请求该值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    客户是否在输出驱动器引脚获得了电压? 对于输出引脚、峰值输出 驱动器电流为 ±1A、最大平均输出驱动器电流为200mA。

    谢谢、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teng、

    但是、感谢您的响应、客户要求 COMP 引脚在接地时提供最大拉电流。 数据表仅提及典型值和最小值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    放大器的输出级通常可提供1mA 的电流、 不幸的是、数据表中找不到最大源电流的值信息。  

    我们不建议客户提供大于1mA 的 COMP 引脚电流。

    BTW、我是否知道客户使用 COMP 引脚的目的、以便我可以进一步提供建议。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teng、

    谢谢、客户将按照数据表中的建议将 IT COMP 引脚短接至 GND。 您能否告知此情况的预期最大电流?
    数据表确实提到它通常为1mA。 最大值是否仅比该值高几 uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    在数据表的第8.3.1.1节中,说明:“……” 。 误差放大器在内部受限,因此可以通过从外部强制 COMP 接地来命令零占空比。” 但是、数据表中未指定电流限制值。 我希望 VCOMP“短接”接地时电流更大。   

    如果客户担心功耗过大、数据表还会在第8.3/8节中建议替代的启用/禁用方法。 我在下面的快照中以黄色突出显示了另一种方法。 我认为将 CS 引脚拉至高电平可能会降低功耗。

    此致、

    Teng