This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61310:闪存模式设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840970/tps61310-flash-mode-setting

器件型号:TPS61310

你(们)好  

我们在  400mA 闪存模式下使用 TPS61310。 下面是我们的设置,但导通时间非常短(小于1ms),波形捕获如下。 您能否帮助回顾如何延长开通时间?  

      WriteTPS6105XReg (0x01、0x90);

         WriteTPS6105XReg (0x02、0x9F);

         WriteTPS6105XReg (0x03、0xFF);

         WriteTPS6105XReg (0x05、0x87);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

       您在 Tx-MASK 引脚和 STROB0以及 STROB1上的电压是多少? 您可以尝试禁用闪存消隐并使用 STROB0的上升沿触发闪存选通(STROB0=1、STROB1=0)。