请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件:BQ24780S
大家好、
我们是否有与 LTC3351竞争的解决方案? 客户关心此器件的两个主要规格、
- 1至4个串联超级电容器的降压 CC/CV 充电、Vin=12V、4个电容器、需要充电至12V。
- 备用模式下的升压模式可提供更大的功率、当主电力线关闭时、需要将电容器 Tp 升压至12V 来为负载供电。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC3351.pdf