This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:可与 LTC3351媲美的任何解决方案

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841656/bq25713-any-solution-to-compete-ltc3351

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ24780S

大家好、

我们是否有与 LTC3351竞争的解决方案? 客户关心此器件的两个主要规格、

  1. 1至4个串联超级电容器的降压 CC/CV 充电、Vin=12V、4个电容器、需要充电至12V。
  2. 备用模式下的升压模式可提供更大的功率、当主电力线关闭时、需要将电容器 Tp 升压至12V 来为负载供电。

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC3351.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       您可以为此应用尝试 BQ24780S。

       BQ24780S 是一款1-4节电池充电控制器、具有电源选择功能、适用于笔记本电脑和可拆卸超极本等空间受限的多化合物便携式应用。 它支持4.5V 至24V 的宽输入源输入范围、并支持1至4节电池、适用于多用途解决方案。

       BQ24780S 器件支持混合动力升压模式(之前称为"涡轮升压模式")。 当系统功率需求暂时高于适配器最大功率级别时、它允许电池向系统放电能量。 因此,适配器不会崩溃。

       http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24780s.pdf

    此致

    三国