This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:电感器和电容器选择

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LMR36015-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838774/lmr36015-q1-inductor-and-capacitor-selection

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36015

大家好、  

LMR36015数据表建议了电感器和输出电容器的特定值。 但是、在以下运行条件下、电感器和输出电容器是否可以更改?

输入电压:调节16V

输出电压:12V

最大输出电流:1.5A

开关频率:2.1MHz

2.5uH 电感器是否可接受? 此外、是否有4个10uF 输出电容器?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    数据表建议此应用使用6.8uH 电感器。 如果使用2.5uH 电感器对您的应用非常重要、我可以与设计人员联系、以获取有关内部斜率补偿斜率的更多信息、从而确定您是否可以使用2.5uH 电感器。 请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4个10uF 电容器绝对没问题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    是的、如果您可以根据下面的公式确认2.5uH 是可以接受的、我们将不胜感激。

    谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    对此进行了任何更新?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我尝试  使用2.2uH 电感器运行 LMR36015-Q1、但没有看到任何次谐波振荡。 请参阅附件中的范围。

    我想说您可以针对您的应用使用2.5uH 电感器。 虽然建议的电感器值为6.8 μ H、但对于您的应用而言、使用2.5uH 电感器似乎真的很重要、但您应该没有问题。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师