This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:多输出降压转换器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841440/tps53667-multi-output-buck-converter

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件:INA233

您好!

我需要有关这方面的指导、我需要设计一个输出范围为1Vdc ~ 13.5Vdc 且具有 PMBus 功能的独立多输出非隔离式降压转换器(30个通道)。

我想使用一些 TPSxx 控制器、但转换电压范围转换为4.5Vmin ~ 17Vmax。 我假设转换特性是在功率级上设计的、对吧? 那么、为什么选择4.5V 呢?

这意味着引导电压选择是什么? 增大阶跃调节吗?

对于当前设计、不应该更好地利用具有 PMBus 传感器(INA233)的 MCU (TMS32Fxxx)?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 TPS53667的关注、请注意 TPS53667无法支持13.5V 的输出电压、它是一款多相降压控制器。

    您将需要为您的设计找到其他解决方案。

    "独立多输出非隔离式降压转换器(30通道)、输出范围为1Vdc ~ 13.5Vdc、具有 PMBus 功能。"

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    但它只是一个控制器(开关和滤波器会产生重负载),它不仅仅是调节感应信号的重要性?

    有什么建议? TI 的其他 IC 产品?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是多相而不是多通道控制器、您也可以查看其他产品线的产品。

    谢谢你。

    Chasel